请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 主题中讨论的其他器件: BQ34Z100
您好!
我有关于 BQ76952的三个问题。
- 该系统需要支持4节、7节、10节和14节电池堆叠。 我想将 VC0-VC3、VC16用于4节电池、VC0-VC6、VC16用于7节电池、VC0-VC9、VC16用于10节电池、VC0-VC13、VC16用于14节电池。 如何配置未使用的 VCx 引脚? 例如、对于4节电池设置、我是否简单地将 VC16短接至 VC15至 VC14、依此类推、以 VC3?
在我的设计中、我还将 BQ34Z100用于电量监测计。
- 如果我们仅使用一个 NTC 来监测电池温度、您建议使用 BQ76952或 BQ34Z100PWR-R2的温度监测器吗?
最后一个问题。 TI 是否会在完成后审查我的原理图?
谢谢!
约翰