This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81:希望在 IN 引脚的 EN 引脚上使用电阻分压器。

Guru**** 2533260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B81

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317394/tps7b81-would-like-to-use-a-resistor-divider-at-the-en-pin-from-the-in-pin

器件型号:TPS7B81

我正在使用 TPS7B8133DRVR 3.3V 线性 LDO 稳压器。  我想将一个电阻分压器从 EN (引脚2)引脚上拉至 IN (引脚1)。  我将在 IN 和 EN 引脚之间使用22k Ω 电阻、然后使用6k Ω 接地电阻将其分压。  请告知规范、建议将其驱动为逻辑输入、必须这么做、或者我可以使用我的分频器吗?

我已经尝试过分压器、但 TPS7B81在 EN 上的电压为1.45伏而不是我预期的2伏时启用。

斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    使能引脚上的电压低于0.7V 将会关闭 LDO、而使能引脚上的电压高于2V 时、LDO 将会开启。  之间的区域不确定-您可以(或不可以)在0.7V 和2V 之间打开或关闭。  如果您的应用在使能电压超过2V 之前不得开启、您可以考虑使用施密特触发器缓冲分压器、或者考虑使用比较器电路来以较快的斜升速率驱动 EN 引脚。

    谢谢。

    斯蒂芬