主题中讨论的其他器件:BQ25756、 TPS25751、 LM76005
您好论坛、
我们目前正在设计双向充电器、使用 BQ25756充电器和适用于10节串联电池的 TPS25750电力输送控制器。 我们已成功使用不同的充电模式为电池充电、但现在我们正在探索将电池用作充电器可逆的可能性。
这会让我们面临一个问题:是否也可以在拉电流模式下配置 TPS25750、例如、将配置文件设置为20V? 我们有一些双向模式使用示例、但它们始终涉及连接到 PP5V 的单独稳压器。 仅使用 PPHV 即可实现这一目的吗? 在拉电流模式下、它是否需要单独的稳压器?
谢谢