This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS796:输出电压上升和下降时间更快的替代方案

Guru**** 2580935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A94

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315806/tps796-alternatives-with-faster-rise-and-fall-times-of-output-voltage

器件型号:TPS796
主题中讨论的其他器件:TPS7A94

您好!

您能否推荐一个支持快速入门的替代方案、如 TPS79633? 我想使5V→3.3V、但我想知道一个输出电压上升时间和下降时间短的产品。

此致、

新石井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie:

    对于快速上升和下降时间、您是否指的是 Vout 启动时间的压摆率? 如果是、根据 DS 上指定的启动图和启动时间、当 Vin = 4V、Cout = 10uF、Iout = 1A 且 Cnr = 0.001uF 时、Vout 上升时间压摆率为60mV/us。 因此、对于 Vout = 3.3V 的情况、Vout 压摆率约为~66mV/us、Cout = 0.001uF、Cout = 10uF、Iout = 1A。

    您是否需要更快的 Vout 压摆率? 如果是、除了 Vin=5V 和 Vout= 3.3V 之外还有任何其他特定要求?

    此致!

    T·尤尼泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eunize-San:

    感谢您的支持。

    我需要 Vout 压摆率与 TPS79633相同或更快。 如下图所示、我需要一个 IC、在上电和断电期间快速增大/减小输出电压、使其与输入电压相同。

    具体要求包括:

    ・μ A 最大输出电流:500 mA 至1A
    ・μ V 输出精度:±2%或更低
    ・Ω 表面贴装封装
    ・温度范围:-40°C 至125°C
    ・满足 MCU 和 FPGA 的加电条件
    →μ A MCU:0.125~50V/ms 或0.05~50V/ms
    →μ A FPGA:0.01~100V/ms
    ・Ω 内部浪涌电流保护电路和过流保护功能

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie:

    感谢您指定要求、我会在明天回复您。

    此致!

    T·尤尼泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie:

    我推荐 TPS7A94 (1A LDO)。 该模块具有软启动时间、该时间取决于快速启动充电电流、基准电流、噪声软启动电容器(CNR)值和输出目标。 从图6-33和6-34可以确定、当 Cin = Cout = 10uF、CnR/ss = 4.7uF 时、压摆率为~0.165V/ms。 软启动功能还有助于更大限度地减小启动期间流入输出电容器和负载的浪涌电流。 它 还具有一个可编程电流限值。

    此致!

    T·尤尼泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eunize-San:

    感谢您向我介绍该产品。

    很抱歉我的解释不充分。 是否具有良好的3.3V 输出固定产品?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie-San、

    遗憾的是、我们没有具有快速启动、软启动并满足上述输出压摆率的固定输出器件。  

    此致!

    T·尤尼泽