Other Parts Discussed in Thread: LM5158, LM5157
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5157 主题中讨论的其他器件:LM5158、
我正在推出一种通用设计、非常适合使用 LM5157或 LM5158
假设 要求不超过 LM5158的能力、我是否可以将 LM5158上假设为 NC 的引脚12连接到 LM5157所需的 SW 连接?
或者、 如果在 LM5158应用中使用、是否有任何原因使 LM5157上的引脚12不能为 NC?
最后、我们可能只购买可用于所有应用的 LM5157器件。
AL