This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:将电池组使用范围更改为80%

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316323/bq40z80-changing-battery-pack-usage-range-to-80

器件型号:BQ40Z80

您好,专家。

我 想应用一个新功能、让用户可以在使用电池组时限制充电量。

哪个概念是用户选择 DOD 80%或100%(放电深度) 以确保电池安全和 SOH。

我计划通过0x44写入命令来更改以下寄存器、

我担心 SOC 的准确度、因为没有运行周期。

有什么值得一提的吗?

1. fD:设定电压 THD.  清除电压 THD

2. TD:设定电压 THD。  清除电压 THD

3. 终端最小电芯 V

4、 设计容量(mAh)、 设计容量(CWH)

5. Fc:设置电压 THD。  清除电压 THD

6. TC:设置电压 THD。  清除电压 THD

7. 充电电压:所有温度 范围

8.保护 THD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于更改容量值以达到100%或80% SOC 充电、我们不建议这样做、因为从这两个不同值来回变化会影响电量监测算法并使其不正确。

    您可以更改电池充满电时充电的电压电平、但我们不建议更改直接影响电量监测算法的值。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony Baldino

    感谢您的答复。  我知道有这样的风险。

    我对智能手机等产品如何实现此功能感到好奇

    从而 将充电电压降低到80%、并相应地实现从0到100%的 SOC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了、我相信研究 bq40z80有效的充电终止会有所帮助。

    更改有效充电终止条件可能会允许电芯在较低的电压(80%)下停止充电、同时仍允许相应地从0%至100%读取 SOC。

    有关有效充电终止的更多信息、请参阅下面的 bq40z80技术参考手册的第5.6节:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluubt5 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺