This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34210-Q1:BQ34210-Q1:I2C 命令读取和写入问题

Guru**** 2579405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317175/bq34210-q1-bq34210-q1-i2c-command-read-and-write-problems

器件型号:BQ34210-Q1

您好  

我有疑问需要您的帮助。

1.我遇到了一些问题,手册说应该使用小端字节序写入命令,但是手册第7.1节给出的配置是大端字节序,我应该使用哪一个?

2.是否需要  根据条件使用 BigEndian 和 little endian 顺序?

正在等待您的帮助。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    我认为小端字节序是正确的。 如果不起作用、请尝试使用大端字节序。

    此致、

    埃文