Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, TPS546D24AEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS546D24A 您好!
我的客户已要求提供有关以下使用条件的准确效率信息。
请提供使用效率值。
| 器件 | 输入电压 | 输入电流 | 输出电压 | 输出电流 | 效率(%) | 耗散功率 | |
| (五) | (a) | (五) | (a) | 25 ℃ | 80 ℃ | (W) | |
| TPS546D24A | 12 | 1.28 | 0.85 | 16.5 | 1.39 | ||
谢谢你。
JH