This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用超级卡帕吸收电流峰值?

Guru**** 2927910 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM5170, PMP9766, TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324195/absorb-current-peaks-with-supercapa

主题中讨论的其他器件:LM5177LM5170PMP9766TPS63020

您好!

我有一个关于超级电容器提供的可能性的问题。 不久前、我看到一种通过超级电容器提供缓冲的电路、能够在峰值电流需求期间有效降低电源供给、但现在还无法找到这种解决方案。

您能否告诉我、所有电路是否都能以这种方式工作、或者是否需要特殊电路?

相关信息、电源将在12V 直流左右。

此致

奥利维耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivier、

    感谢您的联系。 我想向您推荐这篇文章: 通过超级电容器实施备用电源的有效方法
    另有参考指南: 超级电容器与 TPS61030结合使用的备用电源解决方案、用于数据集中器电路
    如果您对此应用中的特定拓扑或器件有任何其他疑问、请随时联系我们。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    谢谢您提供的链接、抱歉、但我仍然不明白如何使用超级电容器来帮助电源提供峰值电流。 我有这样的印象,每一个方案都建议使用超级 capa 作为备份,有点像 UPS。

    您能再给我一点启发吗?

    谢谢!

    此致

    奥利维耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivier、

    感谢您的反馈。 我们今天晚些时候会向您提供额外的信息。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivier、

    很抱歉、您直到现在都没有收到任何反馈。
    该申请是否仍在审理中?

    您是否仍然可以获得您在第一次申请中提到的原理图、还是这个更像是一个一般问题?

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niklas、

    是的、我仍然对答案感兴趣。 我没有特定的原理图。

    我的请求与前面所述的请求相同。 也就是说、使用超级电容器创建一个具有超级电容器的储能器、以便在电源无法提供电流峰值时为其提供支持。

    此致

    奥利维耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    感谢您的更新。
    超级电容器的常见应用实际上是主电源的备用电源(尤其是对于电池、电池会因冷启动等而下降)。
    为此、通常使用双向控制器、在主电源电压下降时将超级电容器的电压升高到电池电压电平、然后在主电源恢复时、以相反方向为超级电容器再充电。

    我希望这就是您参考的设计理念。

    我们有适用于这种方法的器件、例如 LM5177或 LM5170。
    如果您查看相应的产品页面、还可以找到有关备用电池方法的参考设计。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    这里是我要求的更多的细节。 我们拥有可提供最大3A、13V 的交流/直流电源。 我们没有选择这个交流/直流、我们无法更改它。 我们开发的仪器的标称电流约为1.5A。

    遗憾的是、在某些情况下、电流峰值高达6A。 在这种情况下、我们的某个电子器件会复位。

    那么我想我们可以把这种情况看作是主电源的损失,因此使用备用原则? 你能证实这一假设吗?

    如果这个假设是正确的、那么请告诉我如果我错了、但像 PMP9766这样的电路是否合适呢? 在本例中、Vmain = VSYS、因此我必须找到一个在13V 6A 下工作的电路。 我的推理正确吗?

    您知道一个与 TPS63020一样"简单"但具有更高电压和电流的电路吗?

    谢谢!

    此致

    奥利维耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hendrickx:

    您需要确保输入电流不会超过交流/直流的电流限制、因此我建议使用具有输入电流限制的转换器、 例如、LM5177使用 ISNSx 实现平均输入电流限制、并在负载需要6A 时添加输出电容到缓冲器。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte:

    好的、感谢您的建议。  当您谈论添加输出容量时、您是在考虑超级容量还是更经典的容量?

    在第50页的 LM5177数据表中有双向运行的简化原理图。 您认为其他解决方案如何?

    此致

    奥利维耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hendrickx:

    您能否更具体地介绍一下这种6A 峰值电流。

    这个峰值可以持续多长时间? 重复率是多少?

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    我很难准确回答这个问题。 我认为峰值可以持续1秒、且每个峰值之间的延迟为1分钟。 然后、在一个新周期前可能会有30分钟的休息时间(峰值为1秒、1分钟后会有另一峰值)。

    此致

    奥利维耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hendrickx:

    好的、做了一些数学计算:

    来自备用电源的电流= 6A - 1.5A (来自系统)= 4.5A

    Δ T = 1秒

    假设差值 V = 1V

    C = I * dT/dV = 4.5A * 1s/1V = 4.5F

     

     LM5177可以配置为备用电源、如数据表所示。

    您需要考虑:

    -使用 https://www.ti.com/lit/ab/snvaa69a/snvaa69a.pdf 从外部添加充电限制器

    -添加启动电路: LM5177需要在 VIN 启动时具有3.55V 的最小电压。 当在 VIN 处使用超级电容器作为缓冲器时、该电容器会在开始时放电。 因此、您需要在 VIN 处提供初始电压来为电容器充电。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    非常感谢参与本次讨论的每个人。 我现在更清楚地看到如何做到这一点。 我将尝试使用所有这些信息开发一种原型。

    此致

    奥利维耶