This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:降压控制器输出问题。

Guru**** 2924210 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321164/lm5143-q1-buck-controller-output-issue

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143

Hihttps://workdrive.zohoexternal.com/external/3c9343144fb5ded96611759ad086f44a5e78e9d59cd2ef0cf88bc7c93158c19d

我正在将 LM5143用于10-9V 转换器、并且采用了来自评估板参考的原理图、但没有输出。 我可以看到 VCC 和 VDDA 正确提供5V 电压、EN1和 EN2获得10V 电压。 请查看原理图并针对其不起作用的原因提出解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tejendra

    请先检查 SS、COMP。 如果两个信号都已接通、请检查 HO 或 LO 引脚上是否有任何信号。  

    您的原理图看起来没有问题。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EricLee:

    我已经检查了引脚 SS、COMP。 SS 引脚上的电压为4.96Vdc、COMP 引脚上的电压为3.296Vdc。 还有其他要检查的东西吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EricLee:

    我已经附上了我们在示波器上测量的 HO1和 LO1信号、请参考这些信号并分享您对此的评论。

    此致。

    https://workdrive.zohoexternal.com/external/10ab13450d9b1ae43ee6b90b6953030d625253ce5a2bf45dff04cf58414cce8b

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tejendra:

    请您发布更清晰的原理图和 BOM 还请您填写电源转换器设计规格的计算器电子表格、以帮助我们缩小潜在原因。

    谢谢。

    LM5143DESIGN-CALC 计算工具| TI.com

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tejendra

    另外、请告诉我们每个波形的 Y 轴标度、以及 HO 信号为什么会下降到低于接地电平。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EricLee:

    我们发现了问题、控制器正在工作、问题在于 dboot 和 fb1。
    但存在输出随负载不同而变化等问题。 您能解释一下发生这种情况的原因吗? 我附上了原理图和测试结果。 该变化值大约为700mV。
    我们需要使用它来获得10安培。

    https://workdrive.zohoexternal.com/external/1c40b44ed67f95ff608473712ea023a2298639a4a5393527a3a73227840ebf1b

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Tejeda

    看起来存在一个组件的值随温度而变化、或者您的系统不稳定、输出电压纹波过大。     在测量输出电压之前、请测量电感器电流并确认开关稳定。

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ericlee、
    我们正在对其进行研究。
    我想知道我们使用交错式单输出时第二通道的使用情况。 第二通道在此模式下的具体作用是什么? 如果第1个通道无法产生所需的电流,第2个通道是否满足电流要求?

    我的要求是10安培、因此如果我将通道1的电流输出限制为2安培、通道2是否满足剩余电流要求?
    或者第2个通道仅用于降低温度。 请让我知道这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Tejeda

    理想情况下、当负载电流为10A 时、CH1提供5A 电流、CH2提供5A 电流。 LM5143器件会尝试在两个通道之间平均共享负载电流。  

    如果 CH1的电流限制为2A、则 CH1和 CH2都将进入断续模式保护。

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在关闭这个话题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随时打开新主题。 谢谢
    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric Lee、
    我们得到输出降压转换器在一段时间后突然关闭。 我测得了 IC 和 MOSFET 的温度、它们的温度范围为55摄氏度。 我附上了一个结果表。 美国 没有1显示工作状态、但它将在一段时间后关闭。 可能是什么原因、请为此建议一个解决方案。
    此致

    美国 否

    输入电压

    输出电压

    负载

    IC 人体温度

    IC 引脚温度

    IC 管脚温度

    PCB

    HS

    1

    11.91

    9.035

    4.5

    44.6

    47.3

    55.2

    53.6

    48.4

    关断

    2

    11.92

    9.043

    4.5

    43.7

    45.9

    54.6

    51.2

    48.7

    关断

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tejendra:

    如果您说降压转换器的输出在增加输出电流时会关闭、我认为您正在达到电流限值、您可以略微降低电流检测电阻器的值并重新测试吗?我怀疑这可能会解决您的问题。  希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我们保留了电流检测电阻值5m Ω、支持20A。 我们只需要10安培、现在我们应用了9安培的负载、我们仍然面临着这个问题。 当降压板接受长时间测试时、会发生这种情况。 最初30分钟其工作正常、但后来电压下降。
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tenjendra:

    我将测量开关节点电压并确保设计仍然稳定。  还要检查输出下降时的反馈电压、如果达到电流限值、Vref 将下降。  如果设计与计算器建议的匹配、则需要检查布局。   

    如果您遇到问题、请随时重新打开线程、请发布您的原理图以及填充了您要求的计算器电子表格、以便我们检查您是否拥有可靠的设计。   

    谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    同时、我来看看反馈电压。请查看随附的原理图链接并分享您的观察结果。

    此致。
    https://workdrive.zohoexternal.com/external/10ab13450d9b1ae43ee6b90b6953030d625253ce5a2bf45dff04cf58414cce8b

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tejendra、原理图模糊了、您能发布更高的分辨率以便我能够阅读吗?  谢谢你。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    请浏览链接。有关原理图
    https://workdrive.zohoexternal.com/external/fe2f636e965b16df65ca35d9343f9e2d8748d7180bfb1c383c06ce3df8e7ae0f

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tejendra

    我注意到您尚未填写计算器电子表格、我在上一个主题中请求您填写。  如果您能填写您的要求、以便我可以检查您选择的值、这对我非常有帮助。  另外、您能否还告诉我您正在使用的电感器的器件型号?  这是指向计算器电子表格的链接。

    LM5143DESIGN-CALC 计算工具| TI.com

    谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    请单击计算器电子表格的链接。
    https://workdrive.zohoexternal.com/external/63ea8b9b87213eb65e20f89e5e766576c69df229b2224992a4188ce193c18a08

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tejendra:

    我查看了电子表格;一个观察结果是您将在频率折返模式下运行。  关闭时间将为50ns,不考虑功率级的电压 I*R 下降。   

    我在本主题的前面部分注意到、您已经对设计进行了修改、并做出了一些改进;如果尚未更新、请将最新的原理图以及转换器关闭前的开关节点波形发布在后。

    谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
     除了电感器之外、我们已尽力保持评估板上组件的最大数量。 在按照计算之前、根据评估原理图、RT 电阻器现在为54.9KE。  
     
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  
    我已附上信号、且已提供链接、请进行检查。
    https://workdrive.zohoexternal.com/external/27a063dd02e4c3c082eebaf0b34f84f30b388d64af00c126faa08bc2492cede7

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tejendra:

    看起来栅极驱动没有充分地工作、您是否确定器件未损坏、是否在其他电路板上使用了相同的行为?  否则、建议更换器件。  显然、栅极驱动器正在发生一些情况。  查看引导二极管、建议使用具有低反向泄漏电流的 uF 或肖特基二极管、查看 EVM 并选择与此类似的器件。  确保达到 Vin 最大值。   

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  
    我又附上了一张 HO1信号的图片请与此核对。 这是一个探测问题、很抱歉。 请考虑随附链路中的蓝色信号。 请忽略黄色。  
    这是上一张幻灯片上  PMEG6002EJ、115 恩特里亚

    电感器器件型号- SER1052-152MLC
    MOSFET 器件型号- RS6L090BGTB1

    https://workdrive.zohoexternal.com/external/da182546116fd63f6f880110e919df5b6b100fef2e0d4d6da180040e42fd5d35
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tejendra:

    我觉得不稳定。  不稳定的3个主要原因。

    1.补偿

    2.输入滤波器的相互作用。

    3.噪音

    补偿时、检查补偿值、确保我们在穿越频率处具有足够的相位裕度。

    输入滤波器相互作用、检查输入电感器或形成电感的长电缆是否具有良好的阻尼。

    原因可能有很多。  首先要检查的是您的布局。  遵循数据表中的指导。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    非常感谢大家的分享。 第2点对我们有所帮助、现在我们已经取得了一些不错的结果。 输出现在是稳定的。
    感谢您的支持和建议。

    此致。