This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV751:固定输出器件中的 NC 引脚连接

Guru**** 2502805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334368/tlv751-nc-pin-connection-in-fixed-output-part

器件型号:TLV751

大家好、

对于固定器件 TLV751180330PDSQR、我们可以将 NC 引脚(1和7)连接到 GND 吗?

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、D:  

    我们建议将 NC 引脚连接到 GND 以提高热性能。  

    此致!

    朱利耶特