This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63608:Webench 电源设计工具不允许设置首选频率

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63608, TPSM63610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315343/tpsm63608-webench-power-designer-doesn-t-allow-to-set-the-preferred-frequency

器件型号:TPSM63608
主题中讨论的其他器件: TPSM63610

当我试图进行1V8 @ 0.8A 的求和时, 1MHz 不允许频率的变化。 默认情况下、其为0.2MHZ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您引起我的注意。 更改用户首选频率似乎不会更新设计、因此我需要回到 WEBENCH 团队看看他们是否可以修复此问题。 当我获得有关这方面的更多信息时、我会告诉您。  

    与此同时、您为什么将 TPSM63608用于低电流0.8A 应用?

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy Hua:

    我正在从事使用3V3、1V8、1V5、1V05,0V88等多个电源轨的 AP 设计。

    1)实现更高的效率

    2)优化 BOM

    您还能帮助我使用 PSpice 模型吗、当我尝试打开该模型时、它显示"在 pspice 库中无法使用"

    谢谢

    佛法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dharma:

    请使用 TPSM63610 PSPICE 模型进行评估。 除了电流限制外、两个器件具有相同的内部元件。

    为进行评估、TPSM63610应满足一般仿真需求。

    此致、

    吉米