This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:使用 BQ76952检测某些电池的电压错误

Guru**** 2523270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332413/bq76952evm-detection-voltage-error-for-some-cells-using-bq76952

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76952

我正在使用 BQ76952来检测电池电压。 但是、某些电压电池检测是不正确的。 我假设可能是因为我启用了平衡函数。 您能告诉我如何避免该问题吗? 我是否需要控制数据回读速度? (电流为1Hz、)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊森您好!

    您能否分享客户的原理图?

    电池平衡对精度不应产生太大影响、对于在平衡期间影响精度的因素、我建议阅读 第2.5节平衡期间的电压测量精度 的  使用 BQ769x2电池监视器进行电池平衡 应用手册。

    您如何读取电池电压? 此外、您能否在测量期间共享日志?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的完全基于 EVM 的设置。 我假设硬件连接正确、因为我可以为某些测试获得正确的结果。

    我使用 MCU 直接读取测试数据并从 UART 传输、因此没有 BQ769x2的日志。 读取电压速度完全由 MCU 以1Hz 的频率控制。 那么我的问题是 从缓冲器读取电压信息还是控制 ADC 工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊森您好!

    从缓冲器中读取电压信息。 读取电池电压时会采用什么程序?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该苦恼。 非常感谢您能够帮助我查看我的代码。 我知道通信代码中没有校验和。 但是、它应具有如此多的错误检测结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊森您好!

    执行事务的代码是否如 第 1.2节电芯1电压- 0x14 软件开发指南

    您没有正确启用 CRC? 如果您使用示波器测量电池电压、是否有任何噪声?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。 我假设是、因为我大部分时间都可以获得正确的电压。

    我将添加 CRC 以检查问题是否已解决。 谢谢你,我认为这个帖子可以关闭。