This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:有关使用 LMG2610进行 CSW 计算的问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334143/ucc28782-regarding-csw-calculation-when-using-lmg2610

器件型号:UCC28782
主题中讨论的其他器件:LMG2610

您好!

我使用 LMG2610时使用 Excel 计算工具检查了 CSW 的计算。
在下图的"此处开始输入"中、为 LMG2610进行了设置、但我的设置是否正确?
此外、当使用 LMG2610时、高侧也不使用 ISO7710F、但在这种情况下、红圈中的 CBOOTD_T 是否应该为零?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-San:

    感谢您与我们联系。  

    是的、低侧和高侧 GaN 的参数看起来没有问题。

    Cboot_D 为零。 它用于仅计算总开关节点电容。  

    此致、

    哈里什