This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:如何配置通过 GUI 连接到 PD I2C3的外部降压/升压转换器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333701/tps65994ae-how-to-config-external-buck-boost-converter-that-connect-to-pd-i2c3-through-gui

器件型号:TPS65994AE
主题中讨论的其他器件:TPS55288TPS65987

如何配置 通过 PD 固件应用自定义 GUI 连接到 PD I2C3的降压/升压转换器?

如果有任何指南或示例,我们可以参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 XF、

    在产品页面上、我们未显示有关通过 I2C 配置直流/直流转换器的994AE 任何特定信息。


    https://www.ti.com/lit/ab/slvaeq7/slvaeq7.pdf?ts = 170983635776&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我们确实有本文档介绍了使用 TPS65987 (PD 控制器)和 TPS55288 (直流/直流)进行的配置、这可以帮助您配置直流/直流转换器。

    每个直流/直流转换器略有不同、实现需要了解需要在直流/直流转换器中配置哪些寄存器以及何时配置它们。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Chris、您好!

    非常感谢!

    您提供的文档对于我们如何评估您的

    直流/直流转换器现在配置良好、

    XF J