This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:FET

Guru**** 2458270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316506/bq76952-fet

器件型号:BQ76952

您好、TI 专家:

我想使用低测试 FET 来控制 MOS 开关、我想知道是否应该使用 DDSG、DCHG 或 CFETOFF、DFETOFF 来控制 FET。 或者我们是否一起使用这两者? 当我查看手册时、我不太明白如何使用低测试 FET 方案、因为我希望器件在触发保护功能时识别 FET 并将其关闭、并使用主机控制其他状态下的 FET。 您有什么建议吗? 期待您的回复,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    AFE 可以在故障期间关闭 FET。  

    您可以使用 CFETOFF/DFETOFF 控制 FET、以便在外部的任何其他情况下将其关断。 也可以通过命令关断 FET。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我现在正在使用低压测试 FET、REG12 Config 0x0D、REG0 Config 0x01、DCHG Pin Config 0x22、DDSG Pin Config 0x22、Chg Pump Control 0x00、当前初始状态 DDSG、DCHG 3.3V、DDSG 电压在电芯欠压后不会变为0V。 因此、我想知道如何在运行时将 DDSG 或 DCHG 控制输出从3.3V 更改为0V。 此外、该器件还可以自行在欠压情况下快速关断 DDSG、是否需要与 CFETOFF 和 DFETOFF 配合使用?

    期待您的回复,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    我了解。 不可以、如果器件配置为自主 FET 控制、那么除非您要自己控制 FET、否则您应该不需要 CFETOFF/DFETOFF。

    我建议遵循以下常见问题解答:

    这说明了如何配置 DDSG/DCHG 引脚以跟随 FET 状态。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙