This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616-Q1

Guru**** 1931890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79652-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332432/bq79616-q1-bq79616-q1

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79652-Q1

您好!  

之前、我们已使用帮助桥接器件通过菊花链读取 CELL 数据。 现在、我们想要移动 UART 通信。 我们将 UART 端口(引脚52和引脚53)通过数字隔离器连接到 MCU 端口、以便进行 UART 通信。 请向我们发送 UART 协议的示例代码。

谢谢。

莫纳古普塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mona:

    我已更新您对包含所请求样片代码的文件夹的 mySecure 访问权限-请查看以下内容:

    如果您有任何其他技术问题、请创建新的 E2E 主题。

    此致、

    朱莉娅·路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我没有看到此文件。 请注意,我想通过 UART 直接与微控制器通信 BQ79652。 (桥接设备未连接)。 请提供示例代码、请支持我们  

    谢谢。

    莫努·古普塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monu:

    据我所知、我们没有 BQ79652-Q1的专用示例代码;只有 BQ7961x-Q1。 您可以在 BQ79652-Q1的 BQ7961x-Q1代码上进行移植。

    此致、

    朱莉娅·路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、示例代码在这里。 请提供链接以获取示例代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monu:

    要访问示例代码、您需要打开安全资源。 您已经拥有对包含示例代码的文件夹的 mySecure 访问权限-请查看我第一篇回复中的图片以进行参考。

    有关如何访问 mySecure 的说明:

    导航到 TI 网站右上角并点击个人资料时、应该会出现一个下拉菜单。  

    请查看下图以供参考:

    单击"Secure Resources"(安全资源)、文件夹应该会出现。

    示例代码位于文件夹页面的底部-如下所示。

    此致、

    朱莉娅·路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。