This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSEMTHR24EVM-081:握手的检测点过多

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TPS23881EVM-083, MSP-FET, TIDA-050026-23881, USB2ANY, TPS23731, PSEMCUDAUEVM-082, PSEMTHR24EVM-081, MSP430F5234
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307480/psemthr24evm-081-too-many-detect-point-of-handshake

器件型号:PSEMTHR24EVM-081
主题中讨论的其他器件:MSP-FET、UNIFLASH、 TIDA-050026-23881USB2ANY、TPS23731、PSEMCUDAUEVM-082、TPS23881EVM-083 MSP430F5234

同時在量測HANDSHAKE波形時,關於檢測點的部分有10個點位,但照常理應該在PSE分級前,檢測點的部分應該只有四個才對,想詢問是否有哪邊的理解有誤 μ A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pojui:

    感谢您的联系。

    PSE 专家正在度假。 敬请延迟重播、由此给您带来的不便、敬请谅解。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pojui:

    这是异常行为、但我们仍然看到端口通电。  

    所报告的端口是否存在任何故障状况? 如果是、则报告了什么故障?  

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法成功地将 PSE 连接到 GUI 界面、因此我看不到来自我的端口的任何反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pojui:

    如果不访问 GUI 接口、调试可能会变得很困难。 您是否有权访问 USB-TO-ANY? 这可以用来读取电路板上的故障报告。

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想连接 GUI、但由于这个原因、我无法成功。 我想知道如何解决它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pojui:

    子卡上的 MSP430似乎没有正确的 BSL 映像、您可以使用 USB-TO-ANY 选项。 在使用 GUI 进行访问之前、您将需要使用 MSP-FET 更新 BSL FW 并提供 BSL。 更新 BSL 的说明可在 此处的用户指南中找到。  

    我建议使用 Uniflash 刷写 mysecure 文件夹中提供的应用代码+ BSL 映像。

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当前遇到的问题如下:

    1. 黄色表示输入电压、可观察到握手行为。
    2. 异常部分为什么涉及两个握手波形。 (检测到分类到检测到分类、然后上电)、为什么不(检测到分类、然后上电)?

    关于 TI E2E 响应、我们提到波形异常、建议将 PC 连接到 GUI 以观察端口行为。 已根据 TI TIDA-050026-23881文档中的建议采取措施。

    (1)已有

    (2)已下载

    尝试成功连接到 PSE GUI 和 PC 失败。 随附的图像描绘了实际连接、并在 PSE 系统固件中显示了一条错误消息。

    虽然尝试了各种方法、但没有一种方法可以有效解决此问题、因此无法跳过更新。

    (1)正在将计算机连接到 USB2ANY、按照(2)中的故障排除指示、仍然不会连接到 PSE 系统固件的接口。

    (4)尝试将计算机连接到 MSP430也导致无法与 PSE 系统固件接口建立连接。

    (1) PSE 系统固件错误问题

    (2)网站上的 PSL 系统固件仍然无法连接

    (3)此步骤已降低

    (4)

    下面是我已经在 E2E 上提出的问题、谢谢。

    下图1中的内容应代表一组握手波形(黄色)、每个波形包含八个检测点。 图2应说明这种行为的原因。 由于 TPS23731 (PD 板)支持 IEEE 802.3bt 并能够通过4线对供电、因此观察到的波形行为是 Alt A 和 Alt B 组合的结果。

                           图1.

                            图2.

    但是、对于这两组握手波形、仍然需要访问 GUI 界面来观察端口状态。 我们恳请贵公司为此提供具体建议和精确解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pojui:

    我随附 FirmPSE 24端口设计用户指南、因为其中应介绍了更新固件所需的所有步骤、包括 在此处上传 BSL。  

    此外、如上所述、USB-TO-ANY 适配器无法正常工作、因为器件上的 BSL 映像不是最新的。 为了更新 BSL、您需要使用 MSP-FET 对闪存进行编程。 步骤如下。

    步骤1:将 TPS23881EVM-083和 PSEMCUDAUEVM-082连接到 PSEMTHR24EVM-081。  

    步骤2:连接整个板后。  使用 J1处的电源1为主板供电(使用 MSP-FET 时可选)

    步骤3:将 MSP-FET 连接到 PSEMCUDAU-082卡上的 J1。  

    第4步:转到 TI.com->Your 帐户->安全资源-> FirmPSE 文件夹并下载 BSL 映像以及应用代码映像+ BSL。

    第5步:导航到 uniflash。

    步骤6:Uniflash 应自动检测已连接的设备。 如果不是这样的话、选择 MSP430F5234。

    步骤7:通过点击设置和实用程序来配置闪存设置:

    步骤8:加载应用代码+ BSL:

    第9步:您现在已经正确地在 MSP430上对闪存映像进行编程。 您可以断开 MSP-FET 并对电路板下电上电。

    步骤10:确保电路板已通电、将 USB-TO-ANY 连接到 PSEMCUDAUEVM-082上的 J12。

    步骤11:导航至 FirmPSE 在线 GUI。  

    步骤12:确保跳线选择 PSEMCUDAUEVM-082如下:J10已连接、J15和 J16设置为底部连接、J5断开、J6设置为 I2C、J2设置为 INT。  

    步骤13:您可能需要更新 USB-TO-ANY 上的固件、可以通过 GUI 工具执行该更新。 (如果固件无法在 USB-TO-ANY 上正确更新、请与 USB-TO-ANY 团队一起更新 E2E 项目。 我不是 USB-TO-ANY 专家、因为它不是我们的器件。 USB-TO-ANY 团队应该能够在这里提供更好的帮助。)

    步骤14:选择 I2C 接口、然后取消选中 GPIO 扩展器选项。

    此时、您现在应该能够在 GUI 和 EVM 之间成功连接。

    要检查端口状态、在您看到这种奇怪行为的端口上、请转至系统状态选项卡并单击相应的端口。 在此视图中、您应该能够检查端口故障以查看端口上发生的情况。  

    此致、

    布兰登