大家好、
我设计一个使用 IC LM3488的升压转换器、用于:
输入电压=12V
VOUT=100V
Iout = 30mA
Voutripple=10V
请评论在我的应用电路中选择的离散元件是否正确,如输入电容器,输出电容器,电感器.
由于局限性、我无法使用电解电容器、在本设计中、我已将 MLCC (多层陶瓷电容器)用于输入和输出。
电路中使用的22uF 电容器具有100V 的额定电压、因此两个电容器保持串联。
请确认以下电路是否能提供最佳性能并降低噪声。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我设计一个使用 IC LM3488的升压转换器、用于:
输入电压=12V
VOUT=100V
Iout = 30mA
Voutripple=10V
请评论在我的应用电路中选择的离散元件是否正确,如输入电容器,输出电容器,电感器.
由于局限性、我无法使用电解电容器、在本设计中、我已将 MLCC (多层陶瓷电容器)用于输入和输出。
电路中使用的22uF 电容器具有100V 的额定电压、因此两个电容器保持串联。
请确认以下电路是否能提供最佳性能并降低噪声。
Anand、您好!
感谢您使用 E2E 论坛。
有关元件选型、请遵循数据表第8.2节中的指南
升压因子大于8时、这是非常敏感的、您应该仔细检查最大占空比和二极管(特别是反向恢复 Qrr)。
对于使用 MLCC 的电容器是可以的、但在选择所需的电容器数量时应考虑直流偏置。
还要检查电感器的饱和电流、该电流可以达到540mA、因此如果有一些裕度、700mA 的饱和电流会很好。
不确定您是如何选择补偿网络的,但请检查这一点-见: https://www.ti.com/lit/pdf/snva067
此致、
斯特凡