This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2 SOH 查询

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315792/bq40z50-r2-bq40z50-r2-soh-query

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQ40Z50

您好  

我有疑问需要您的帮助。

学习周期结束后、FCC 更新并且大于设计容量。

但 SOH 仅为99%。 为什么 SOH 无法达到100%? 设计容量为4750mA 十六进制 学习周期完成后、QMax 已更新、FCC 更新为4850mA 十六进制

负载选择3

负载模式1

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    如何确定此电池的 ChemID? 是否使用了 GPCCHEM 工具?

    您能否告诉我、SOH FCC 最大值是否与 Design Capacity 相同?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony  

    感谢您的答复。

    SoH FCC 更新仅为4735mA 十六进制 放电期间,FCC 为4816mA,休息5小时后更新为4766mA。 将 QMax 参数更新成了5187mA 十六进制

    请帮助检查它。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    您能否告诉我此 bq40z50使用的固件版本?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺