This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:当只有 IN2被连接至一个有效电源时、TPS2121中无输出。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316526/tps2121-no-output-in-tps2121-when-only-in2-is-connected-to-a-valid-supply

器件型号:TPS2121

大家好、

我们在设计中使用 TPS2121电源多路复用器。 在测试过程中、我们发现了以下问题。 当只有 TPS2121的 IN2连接到5V 电源时、看不到任何输出。 随附的原理图供您参考。 请告知我们可能会出现什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Keerthana:

    当 IN1和 IN2都存在时、两者是否都能正常工作?

    您是否可以尝试将 CP2电阻器替换为5k/5k 而不是10K/10k、看看这是否有区别?

    此外、当仅连接 IN2时、输出是否为0V?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    当 IN1和 IN2都使用5V 电压供电时、我们可以看到5V 的输出、但当我们将 IN1降低到2.5V 以下时、即使 IN2存在、也不会看到任何输出。 只要 IN1低于2.5V、输出就为0V。 也仅在 IN2连接时、输出为0V。 我们将尝试将 CP2上的10K/10k 替换为5K/5k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Keerthana:

    理解、感谢您的澄清。 多个器件上是否也会发生这种情况? 如果您尚未测试其他单元、可以测试吗?

    谢谢。

    帕特里克