This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317000/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952

您好!  

我们尝试执行主机控制型电池平衡寄存器配置、  

1. CB_SET_LVL = 2900 (测试期间的电芯电压为3100)。

2.禁用所有保护功能。

3.将热敏电阻配置为温度输入,但不用于保护。

4.为电池平衡配置了以下参数

MinCellTemp = 0
MaxCellTemp = 100
MaxInternalTemp = 70
CellBalanceMaxCells = 10
CellBalanceMinCellVCharge = 2000

CellBalanceMinDeltaCharge = 0
CellBalanceStopDeltaCharge = 0
CellBalanceMinCellVRelax、= 2000
CellBalanceMinDeltaRelax = 0
CellBalanceStopDeltaRelax = 0

根据参考手册、创建了以下理解: CB_ACTIVE_CELLS = 0x0000 ->电芯 平衡未启用|  CB_ACTIVE_CELLS = 0x00n ->  为设置的电芯平衡间隔启用了第 n 个电芯平衡。 (对于本例、到目前为止是30秒)。  如果  CB_ACTIVE_CELLS = 0x0001、它会启动 CB、且 CB1电池的计时器 在0x0002下开始相同运行。 但是、当我们传递值0x0005/0x0006电池平衡位设置有效时、 总电池平衡活动计时器按照预期开始增加、但单节电池的计时器没有增加 、而是在某个时间、它增加到 CB1或某段时间、CB2和板上的电流也分别以相同的方式流入 CB1和 CB2、但 实际上 CB5应该启动、但 不论是 在 CB5的定时器中还是在实际的电路板上都没有发生。

谢谢、此致

N·维亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilkanth:  

    请确认我对您的问题的理解是否正确。  

    似乎高于电池平衡设置、电池< 5时的延迟正常工作。 因此、从 cB0到 CB4、一切都很好、但一旦进入 CB5及以上版本、时序会有一些不匹配、这是否正确?  

    此外、您是否曾参阅《使用 BQ769x2电池监控器实现电池平衡》(https://www.ti.com/lit/an/sluaa81a/sluaa81a.pdf)应用手册。 其中显示了有关如何配置硬件和固件以执行电池平衡的具体示例、并显示了平衡曲线。 这可能有助于调试您在系统上看到的差异。  

    此致、  

    阿雷利斯·格雷罗