您好,先生
我使用 BQ76952来实现 BMS、仅使用8通道
根据数据表的规格、 如果 CH 为空、则需要短路
如何进行代码设置? 应该是807f 还是7f80?
我仍然可以读取所有数据、无论寄存器设置为807F 或7F80
请推荐它,谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Chen!
数据将是0x807F。 这会以小端字节序的格式发送到 AFE。 请参阅 BQ769x2软件开发指南(修订版 B) 、了解如何对器件进行编程。
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙
尊敬的 Alex:
选择错误的电池确认不会损坏 IC、但根据您的应用、它将无法正确运行。 有关更多详细信息、请参阅技术参考手册(TRM) www.ti.com/.../sluuby2b.pdf 第4.1节"电压测量"。
上面链接的软件开发指南(https://www.ti.com/lit/pdf/sluaa11)显示了一个如何写入 VCELL 模式寄存器以正确配置它的示例、并且采用小端字节序格式。
无论配置如何、所有电芯的测量仍然处于活动状态、因此您可以始终读取所有输入、但对于未使用的电芯、保护将被禁用、并且器件知道如何针对特定的电芯配置进行操作。
来自 TRM;

此致、
阿雷利斯·格雷罗