This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:温度对 BQ76942使用寿命的影响

Guru**** 2529840 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314466/bq76942-the-impact-of-temperature-on-the-lifespan-of-the-bq76942

器件型号:BQ76942

 

我们正在评估温度对 BQ76942使用寿命的影响。 我们已注意到、在数据表中、功能温度为85摄氏度、而结温为150摄氏度。
在生命周期和 MTBF 的计算中、应该用85度还是150度来计算?
请注意、在实践中、我们的产品将不允许 BQ76942在85度以上运行;我们会在产品接近75度时关闭产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Duncan、

    我将会深入了解这一点。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:  

    在这一问题上是否有任何进展? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Duncan、

    85°C 或125°C 也没关系。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我不太明白、您能解释得更清楚吗? 为什么不能结温150摄氏度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duncan:  

    结温规格是指器件在绝对最大额定值上可以承受的最大结温、85C 表示器件的额定最高环境温度、其中规格(电气特性)可保证、器件应能够正常工作。  

    对于 生命周期和 MTB、您希望获得器件的平均工作范围、则可以使用85°C 的环境温度、因为这是您的系统将要运行的环境温度。 您还可以使用数据表热信息和系统功率耗散来计算环境温度为85°C 时的芯片结温、或者在耗散 最大功率的同时测量电路板上的结温。 一种替代或常见的做法是使用125C、因为结温可以很好地表示器件正在运行。

    器件 在整个生命周期内绝不会暴露在150度的结温下、因此这种情况下可能获取平均寿命信息、因此如果您想获得更差的运行寿命或 MTB、那么125C 是一个更保守的估算值。 希望这对您有所帮助。  

    此致、  

    阿雷利斯·格雷罗