This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:步进驱动器的电源出现 RPP 和 RCB 问题

Guru**** 2531900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333280/tps2663-rpp-and-rcb-issues-with-power-to-stepper-driver

器件型号:TPS2663

我们的应用 使用 TPS2663电子保险丝为步进电机驱动器供电。 我们已启用反极性保护和反向电流阻断。 在进行测试时、如果使用具有 RPP 和 RCB 的电子保险丝(高速或10rps 以及改变方向)、我们似乎从驱动器那里得到了一些故障。 当我们在没有 RPP 和 RCB 的情况下使用电子保险丝时、不会发生故障。 当我们在电子保险丝输出和电机驱动器输入之间添加再生钳位时、我们不再看到故障。 我们认为这可能是由某个反电动势导致的。 您对此问题有任何经验吗?

以下是我们发现故障的条件:

电流限制:6A

驱动器电源电压:48V 或24V

电机转速:10rps

电机标称相电流:5.5A

电机额定电压:3.56V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    我明天会回到 EOD 讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    您的驱动器显示了什么故障?

    我怀疑 VOUT 跳至高电平、导致 TPS2663检测到反向电流并将 FLT 引脚置为低电平。

    此致

    G·库纳尔