This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:BQ25672内部 FET

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316996/bq25672-bq25672-internal-fet

器件型号:BQ25672

您好、团队成员:

如果 Vbat 设置为16.8V、SW2电压是否为16.8V? 如果需要、我们如何预计 SYS 引脚和 BAT 引脚上的压降?

另外、在降压模式下、Q4是始终导通还是电流旁路体二极管? 如果 Q4打开、则 VSYS 变为16.8V -(17mΩ(Q4)+ 11mΩ(BATFET)) * 2A (Ibat)。 这是否正确?

 

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    在纯电池模式下,V(SYS)= V(BAT)*IdeDischarge *Rdson (BATFET)。

    在仅降压模式下、Q4完全导通。

    此致、

    杰夫