请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25672 您好、团队成员:
如果 Vbat 设置为16.8V、SW2电压是否为16.8V? 如果需要、我们如何预计 SYS 引脚和 BAT 引脚上的压降?
另外、在降压模式下、Q4是始终导通还是电流旁路体二极管? 如果 Q4打开、则 VSYS 变为16.8V -(17mΩ(Q4)+ 11mΩ(BATFET)) * 2A (Ibat)。 这是否正确?

此致、
奥斯汀