This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:有关 CS、IPP 的问题(最小值)

Guru**** 2520090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316765/ucc28740-question-regarding-cs-ipp-min

器件型号:UCC28740

大家好、  

数据表中的说明表明、 IPP (min)的最小电流感应阈值(VCST (min))为0.194V。

您能帮助解释更多细节吗? 如果电压低于0.194V、会发生什么情况?

此致、

小营

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    VCST 是控制律块的输出(请参阅下面的方框图)。 它从最小值(VCSTmin)变为最大值(VCSTmax)、具体取决于  具体取决于负载条件。  在空载或轻载时、VCS 电压应高于 VCSTmin、而在满载时、VCS 电压应低于 VCSTmax。 如果电流检测电阻 RCS 是针对过流条件(CC 模式)设计的、则 VCS 电压应处于该范围内。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    感谢您的答复。 我是否知道如果 VCS 电压低于 最小值(VCSTmin)、会发生什么情况? 您能解释更多细节吗?

    小营

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 VCS 电压低于 VCSTmin、IC 将永远不会发出 DRV 信号脉冲的命令。 表示占空比为0%。 这意味着在无负载时反馈电流大于35uA (见下文)、这种情况并不常见。

    谢谢你。