This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2973:希望在选择第二个源时更好地了解 NC 引脚

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316706/bq2973-would-like-a-better-understanding-of-the-nc-pin-with-second-source-selection-in-mind

器件型号:BQ2973

您好!

我们正在考虑 在现有设计中使用 BQ29737DSER、但主轨道当前将使定义为 BQ29737DSER "NC"的引脚接地。 BQ29737DSER 数据表指出"无连接(电气开路、请勿连接到 BAT 或 VSS)"。

换言之、NC 引脚不应接地、而应保持开路。 我们 对这个细节仍然很好奇:
- 了解引脚说明是"电气打开",而不是引脚电气打开(内部)是正确的吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该引脚未在内部连接到任何东西、因此可以将其连接到 VSS。

    关于不连接到 VSS 或 BAT 的说明可能是一个拼写错误、我已经做了注释、以便在下一个版本中进行更正。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这听起来是个好东西,然后我问。 因为如果是这种情况、实际上可以为我们节省大量精力。

    我现在能否按原样使用此信息、或者您是否需要执行其他检查来真正确认引脚是否可以连接到 VSS (与引脚4具有相同的电位)?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我向设计团队确认了引脚未在内部键合、因此您 可以继续将引脚接地而不会带来风险。

    此致、

    马克斯·韦博肯