This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:适用于2S2P 应用

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333536/bq25172-for-2s2p-application

器件型号:BQ25172

您好!

1.我可以知道  BQ25172可以用于 2S2P 应用吗?  或者有什么需要注意的事项吗?

2.要计算 IC 温度、 是否可以使用(Vin-Vout)* Iout = Pd?

谢谢!

杰夫

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="472872" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333536/bq25172-for-2s2p-application 通过 IC 温度计算、 我可以使用(Vin-Vout)* Iout = Pd 吗?

    是的、这是正确的。

    [quote userid="472872" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333536/bq25172-for-2s2p-application 可否知道  BQ25172可以在 2S2P 应用程序中使用?  或需要注意的任何事项吗?

    在这个问题上、最好向电池制造商咨询。他们还可以回答有关2S2P 封装的电池平衡、充电速率和温度的问题。  

    从 BQ25172的角度来看、它会将此配置作为一个 2S1P 100毫安的电流、这不会是问题。 (更新)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    很好,谢谢!