This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:适用于电池供电型物联网 GSM/LTE 应用的 TPS61021A 与 TPS61033

Guru**** 2580125 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01387, TPS61021A, TPS61033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317181/tps61021a-tps61021a-vs-tps61033-for-battery-powered-iot-gsm-lte-applications

器件型号:TPS61021A
主题中讨论的其他器件:TIDA-01387、、 TPS61033

应用手册 TIDA-01387介绍了"如何使用 LISOCL2电池为智能仪表中的 GPRS 模块供电。 GPRS 模块需要高达2A"的峰值电流

此应用手册推荐使用 TPS61021A  

对于同一应用、建议该论坛上的相关线程 可以使用 TPS61021A 或 TPS61033、但  最好使用 TPS61033 (即建议使用)

我从事相同类型的应用、并一直在研究这2个选项、因此想知道为什么  推荐 TPS61033而不是 TPS61021A 、而应用手册的说法恰恰相反。  在我们得出自己的结论之前、对这两个选项进行评估可以节省几天甚至几周的时间。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    TIDA-01387于2017年编写、尚未发布 TPS61033。 两种器件都可以应用、但 TPS61033作为较新的器件、具有更好的性能。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Travis