This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:通过 TPS61500实现恒压升压电路

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328958/tps61500-realize-constant-voltage-boost-circuit-with-tps61500

器件型号:TPS61500

您好!

我有一个关于 TPS61500的问题。 可与多种屏幕尺寸相同的 LCD 共同使用。 我们正在考虑 LCD 背光电路。

一些类型的 LCD 需要5V 或12V 的恒压电源。 某些产品需要恒流电源。

是否可以将数据表(SLVS893F)第1页上列出的典型应用电路的 DL1、2、3、4替换为电阻器、以使用 TPS61500实现恒压升压电路?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    在我看来、LCD 中所需的恒定电压由"LCD 偏置驱动器"提供、而恒定电流由"背光 LED 驱动器"提供。 实际上我们有两种类型的解决方案。 如果您能与我分享一些更详细的规格要求、我会推荐您使用这些器件。

    理论上、我认为如果用电阻器替换 LED、可以使用 TPS61500作为恒定电压源。 但此器件并非在此类应用中进行设计、因此我担心是否会出现环路稳定性等意外问题。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Patrick、您好!

    如果您可以与我分享一些更详细的规格要求,我可以推荐这些设备。

    我在附件中列出了液晶屏所需的规格、因此您能否推荐最合适的产品?

    e2e.ti.com/.../LCD-backlight-requirement-specifications.xlsx

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我注意到 LCD 4、5、6、7已"内置于 LCD 中"、因此您是否只需要我们的器件来提供 LCD 1、2、3电源轨?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    LCD 4至6具有内置 PWM 调光功能、因此不需要该功能。 LCD1~3需要在电源电路侧提供此功能。 我们正在寻找一款可用作任何 LCD 背光的 IC。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    1~3、您需要3个独立的器件来满足 LCD 的要求、我的理解是否正确?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    是的、但如果可能、由通用 IC 控制会更好。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    TPS61500 1~3单独处理 LCD μ A、您可以针对不同的 LED 电流调整数据表典型应用原理图中的 R3。

    Br

    帕特里克