This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19501KCS:MOTOR-DRIVE-FOC-FET-LOSS-CALC

Guru**** 2567065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331754/csd19501kcs-motor-drive-foc-fet-loss-calc

器件型号:CSD19501KCS

大家好、TI 团队。

非常感谢您的团队分享如此 多的宝贵的 设计 参考文档。

我正在学习"MOSFET"以获取交叉校验 MOTOR-DRIVE-FOC-FET-LOSS-CALC 功率损耗。

一些计算公式让我感到困惑、您能否分享一些相关的数据表或手册来清楚地理解它们?

例如:为什么通过以下公式计算峰值电流?

计算值基于电流源驱动、对于 电压源驱动、我是否需要将 IG (STC)替换为 IG (rms)? 如何定义 Nfets?

BTW、您是否具有有关以下 方框图的任何相关仿真文件?

此致  

海龙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海龙市

    执行这些工具的人员明天会回到办公室、能够回答这些问题

    非常感谢

    克里斯·布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailong,

    谢谢咨询。 我得到了电机驱动组中一位系统工程师的方程。 我给他发送了一封关于电机相电流峰值计算的电子邮件、如果我有更多信息、我将向您提供最新信息。 在计算开关损耗时、需要使用栅极驱动电流、该电流通常在使用外部 FET 的 TI 电机驱动 IC 上可编程。 这是一个静态电流、用于对 FET 的栅源电容进行充电和放电、从而使其导通和关断。 我不知道有任何仿真文件、我还问过我电机驱动团队的同事。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 John:

    非常感谢您的支持。

    期待 您的好消息。

    此致、

    海龙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailong,

    有关此工具使用的更详细的损耗公式、请参阅随附文件。 这些选项对三相空间矢量 PWM 调制有效。

    谢谢。

    约翰

    e2e.ti.com/.../FOC-FET-loss-equations.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John

    非常感谢您的反馈。

    我知道、  FOC 控制(三相空间矢量 PWM 调制)的一些方程如下所示

    调制指数: ma=π*up/(2*UDC)

    电动机输入功率:P=3*Upk*IPK*η3 COSα

    根据 您共享的方程、它无法获得 IPK。 也许我没有把它们弄对。

    Sys_eff 似乎不等于 η1,以及如何定义 Nfets?

    PF = COSα= 电机功率因数

    P =逆变器输出功率

    η1 =系统效率

    η2 μ V=逆变器效率

    η3 Ω=电机效率

    VDC  =直流母线电压

    IPK=电机相位峰值电流

    UpK=电机相位峰值电流

    此致

    海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailong,

    感谢您的跟进。 NFET =每个相位的并联 FET 数量。 假设每个半桥的顶部和底部的并联 FET 数量相等。 我将使用我的 TI 电子邮件地址向您发送一封私人邮件。 我想将此次讨论移至常规电子邮件。 这样、我就可以邀请在电机驱动方面拥有更多专业知识的同事来参加本次课程。 我是负责 TI 分立式和电源块 FET 的应用工程师。 我在电机驱动方面的经验有限。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John

    非常感谢您的支持。

    我懂了。

    此致  

    海龙。