This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:lm5176 48V ->48V FET

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176EVM-HP, CSD18532Q5B, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316183/lm5176-lm5176-48v--48v-fets

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件: CSD18532Q5B

您好!

 对于48Vin->48Vout,建议使用哪些 FET?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    感谢您使用 E2E 论坛、关于您的查询、以下应用手册可能对您有所帮助。  

    https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZT826  

    https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTCS7 

    希望这些帮助。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    我们想知道 LM5176EVM-HP 对48Vin/48Vout 需要做哪些修改?

    将 CSD18532Q5B 用于所有功率级 FET 是否足够?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    您需要仔细检查 BOM、看看电容器是否符合这些电压的额定值以及 电流情况如何、请检查电感器是否符合这些值的额定值、 您可以使用 LM5176计算器工具来检查您将为此获得的电感器电流值。

    FET 的额定电压是60V、48V 应该没问题、但我会再次使用 计算器工具进行检查。

    Br、

    哈龙