This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340B:PWM 不工作

Guru**** 2533300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323085/tps54340b-pwm-is-not-working

器件型号:TPS54340B
主题中讨论的其他器件:TPS54340

先生,

我设计了一个使用 TPS54340的降压转换器、其规格如下所示

输入电压= 22V-30V

输出电压= 5V

输出电流= 2A

开关频率=100kHz

L=100 μ H

Cout = 220uf

问题在于、虽然空载时的输出电压为5V、但我没有看到任何开关脉冲(PWM 不工作)、但一旦我连接负载、它就会下降到几毫伏。

图1是开关波形(SW 到 GND)

图2表示引脚 VIN 和 SW 之间的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我怀疑布局可能存在问题、因此我会首先检查布局是否与数据表中建议的布局匹配。

    如果您想进行检查、可以发布您的原理图和布局。  

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我已随附了 PPT、其中包含给定转换器的原理图和布局...

    e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_and_5F00_layout.pdf

    等待您的回复。

    谢谢。此

    致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raghuwar:

    很抱歉响应延迟。  

    对于原理图、您能否解释一下为什么需要底部反馈电容器? 通常不需要该值、因为仅使用前馈电容器 C6来改善环路响应。

    我怀疑布局中可能存在问题、即引导电容器应尽可能靠近开关节点布线、而不是通过过孔。 我建议您遵循数据表第36节中的布局指南 、使用多边形覆铜来处理电源信号和模拟信号的布线。  

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、先生、

    我在给定电路中做了两处更改。 首先、我删除了 C7、其次、我在 BOOT 引脚和 SW 引脚之间直接连接了一个 BOOT 电容器。

    但是、波形中没有变化。

    此外、在给定的布局示例中、它们使用相同的配置连接自举电容器。

    谢谢。此致、

    J·拉格瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raghuwar:

     您是否还能确认布局是否具有电源信号和 GND 的多边形覆铜并准确地遵循指导原则? 对于实现良好的运行至关重要。 我这么说的原因是 SW 脉冲不应该看起来如此不规则。  

    谢谢。

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raghuwar:

    由于过去两周没有活动、我将关闭此主题。

    谢谢。

    理查德