This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:TPS25983

Guru**** 2517100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74900-Q1, TPS25983, TPS1211-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315474/tps25983-tps25983

器件型号:TPS25983
主题中讨论的其他器件: TPS1211-Q1、LM74900-Q1

标题:有关 TPS25983电子保险丝的技术咨询-最大短路处理能力


您好德州仪器社区、

我目前正在研究一个涉及汽车电池连接的项目、我正在考虑在我的设计中使用 TPS25983电子保险丝。 如果发生短路、电流有可能会达到1000到1500A、我想询问 TPS25983的最大短路处理能力。

您能否说明 TPS25983在额定电流范围内处理短路时的适用性? 如果不建议在此类高电流下使用、我将非常感谢您为能够处理汽车应用中指定放大器的替代产品提供建议。

此外、我想获取 TPS25983的技术说明、包括主要规格、特性以及任何相关应用手册、这些说明可以指导我在汽车设计中实施此电子保险丝。

感谢您的帮助。

此致、
黑米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemil:

    请在 TI.com 上查看数据表首页以了解主要规格或器件的产品文件夹。

    我认为 TPS25983不适合该应用。 您能否详细介绍一下您的应用、以便我为您推荐更合适的产品。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush:

    感谢您的及时响应。 非常感谢您的指导、我们还想提供有关我的应用的更多详细信息、以帮助您找到合适的电子保险丝解决方案。

    应用概述:
    我正在从事一个汽车项目、其中涉及处理负载侧的大电流直接短路情况。 具体而言、我正在寻求能够在过流事件期间针对1000A 至1500A 的脉冲电流提供保护的电子保险丝解决方案。 此外、我希望电子保险丝在电流达到更高水平之前提供保护、理想情况是在200A 或之前触发、以保护电路。

    设计要求:
    1.高电流处理能力:电子保险丝应当能够在过流事件期间管理1000A 至1500A 范围内的脉冲电流。
    2.主动保护:电熔丝在电流超过200A 之前、务必要触发保护机制、确保可靠的电路保护。
    3、汽车级可靠性:在汽车应用中,电子保险丝应遵循汽车级标准,在恶劣工作条件下具有可靠性。

    希望这可以更清晰地体现设计要求。 如果您需要任何进一步的详细信息、或者有特定参数需要我详细说明、请告诉我。 感谢您为这一具有挑战性的汽车应用推荐合适的电子保险丝。

    感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。

    此致、
    黑米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemil:

    我加入了能够帮助您解决此问题的团队成员。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemil:

    您的用例需要哪些功能?

    根据您的解释、您似乎只需要一个开关。 请帮助我了解要求。

    1.您的额定电压是多少?  

    2.反极性保护是否是一项要求?

    3.反向电流阻断是否是一项要求?

    谢谢。此

    致、 S·迪尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shiven:

    感谢您的答复和您愿意协助我的查询。 我想提供更多详细信息、以阐明我要找的汽车电子保险丝的要求。

    应用概述:
    1、额定电压:汽车应用的额定电压介于12V 到36V 直流之间。

    设计要求:
    1、过流保护:虽然应用看起来像一个简单的开关、但电子保险丝在发生过流事件(如直接短路)时提供保护对于保护整个电路至关重要。
    2.反极性保护:是的,反极性保护是防止电池连接错误时发生潜在损害的一项要求。
    3.反向电流阻断:反向阻断电压的要求将取决于负载类型。 在连接电感负载的情况下、电子保险丝应处理更高的反向电流。

    其他信息:
    如果您有具体问题或需要进一步澄清、请随时提出。 感谢您协助推荐符合这些要求的电子保险丝。

    感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。
    黑米尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemil:

    感谢 您与我们分享您的要求。

    我们提供 TPS1211-Q1控制器、可驱动外部并联 MOSFET 以支持高电流。 它具有过流、短路保护功能,但需要额外的电路(如应用手册 https://www.ti.com/lit/an/sluaan7/sluaan7.pdf 中所示 )来提供反极性保护。  

    TPS1211-Q1可在器件关断状态下提供反向电流阻断功能。 如果您需要在开启/工作状态下实现反向电流阻断、请参阅 LM74900-Q1产品并告知我们任何后续问题。

    此致、

    勒凯什