This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:BQ2598充电

Guru**** 2581035 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328656/bq25898-bq2598-charging

器件型号:BQ25898

您好!

是否可以使用 BQ25898为并联的2节电池充电、如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreejitha、

    是的、BQ25898器件可用于为2节并联电池充电。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garnett、

    我们正在计划将此类电池充电器用于器件的二次充电选项。 主充电采用带 USB 充电功能的专用 PMIC。

    因此、我们将搜索不具有以下引脚的充电器 IC。 敬请告知我们 TI 是否有符合我们要求的解决方案。

    不需要以下引脚。

    • OTG
    • ILIM
    • TS
    • QON
    • VOK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreejitha、  

    您对次级充电器上的充电电流有何要求? 您是否有封装偏好(WCSP verse QFN)? 如果您正在具体查找降压转换器充电器、TI 提供的每个选项中都有一些您提到的不需要的引脚。  

    例如、我们每个电池充电器上都有用于电池温度监测的 TS 引脚。 如果不希望使用该功能、可以在 REGN 引脚与 GND 之间的两个10k Ω 电阻器之间连接 TS 引脚。  

    同样、用于设置输入电流限制的 ILIM 引脚在我们的绝大多数充电器选项上。 请注意、BQ25898上有一个寄存器位(REG00位6 "EN_ILIM")、可设置为禁用 ILIM 引脚。 当 EN_ILIM = 0时、ILIM 引脚可保持悬空。  

    您提到的其他引脚均可简单地连接至 GND 或保持悬空。 请在下面查看我对每个特定引脚的评论。  

    • 如果不使用 OTG 模式、则 OTG 引脚可短接至 GND。  
    • 如果不使用 QON 引脚、可将其保持悬空。  
    • 如果不使用 VOK 引脚、可将其保持悬空。

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garnett、

    感谢您的建议。

    敬请查看原理图并分享您的宝贵反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreejitha、  

    请查看我的评论如下。  

    • BQ25898用于1uH 至2.2uH 范围的电感器。 您将需要选择原理图中所示电感器之外的另一个电感器。  
    • 如果您计划禁用 ILIM 引脚、则可以将其保持悬空。 否则、我建议您将其直接连接到 GND。  

    显示的所有其他连接对我来说都很好。  

    此致、

    加勒特