This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:如果不需要 OVP、UVP 如何设置?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314603/tps2640-if-no-need-ovp-uvp-how-to-setting

器件型号:TPS2640

大家好、

如果不需要 OVP UVP、如何设置它? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您可以将 UVLO 引脚连接到输入电压以删除 UVP 功能。 不要让它保持悬空。

     (数据表第18页、第9.3.1节)

    对于 OVP 功能、 请允许我检查如何禁用该功能。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

    您是希望禁用 OVP 功能、还是您的应用不需要该功能。 如果您的应用低于33V、则您可以将 OVP 引脚与 RTN 连接、RTN 将使用默认的33V OVP。 您能确认一次吗?  

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    客户不需要 OV UV 功能。

    我只是让 UV 引脚连接到 Vin、让 OV 引脚连接到 RTN。 这一切。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

    连接到 RTN 的 OV 引脚将为您提供大约33V 的 OVP。 客户对此是否满意?

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还好,谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    到 RTN 的 OV 引脚将在33V 左右提供 OVP。

    连接到 RTN UV。 检测点的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    如果 UV 引脚连接到 RTN、则器件将使用默认电压作为检测点。 这些默认值为14.9V (上升)和13.8 (下降)。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    但是、如果不需要 UV、您告诉了我、只需联系 Vin 即可。 我希望即使 Vin 降至零、也绝不会触发 UV。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我们可以禁用 UV。 选择默认 UV 或可配置 UV。

    此致

    G·库纳尔