This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3907DW 器件淘汰

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, UC2907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316002/uc3907dw-part-obsolescence

主题中讨论的其他器件:UC2907、UCC29002

最近在检查组件 EOL 时、UC3907DW 产品状态条目显示了 TI 网站上的"最后可采购期限"

您能否确认未来5年的器件状态?

如果不可用、我们可以使用 UC2907DW 作为现有版本的替代版本。 它显示为活跃状态。 另请确认两个器件之间的差异

我觉得差别只是温度? 请确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajesh、  

    感谢您对 UC3907DW 可用性的问题。  

    UC3907DW 实际上处于寿命终止状态、从现在起大约1年后将不再可用。

    UC2907DW 是一种合适的引脚对引脚替代方案、并且有效期至少为10年。   
    如您所知、这两个器件之间的唯一差异是工作温度范围。  UC2907DW 的参数在-40°C 到+85°C 的温度范围内得到保证(而 UC3907DW 的参数在0°C 到70°C 的温度范围内要小得多)。

    请注意、UC2907的 PDIP 封装版本也处于 EOL 状态。  请仅在 EOL 更换时使用 DW 封装。
    我建议将 UCC29002用于任何新的负载共享应用。  

    此致、

    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ulrich