This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:输出电容器选择

Guru**** 2561510 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330508/lmr33630-output-capacitor-selection

器件型号:LMR33630

大家好、

我想提一个问题。 LMR33630的数据表中包含大约9.2.2.5的输出电容器选型。 以下是描述。 我想确认 ΔVout Ω 和 ΔIout Ω 的值?

谢谢

利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lilian:

    是的、您的理解是正确的。 这些值由设计规格设置。  

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    谢谢。 有两个问题我仍然需要与您确认。

    1.约 ΔIout μ V、ΔVout 现在这两点的描述是瞬态输出电压和瞬态输出电流这里的瞬态是否可以理解为电压降至规格范围时负载电流的变化?

    关于输出电容的选择、因为数据表的9.1 "应用信息"中有这样一句话:"在本数据表中、电容的有效值定义为直流偏置和温度下的实际电容、而不是额定值或铭牌值。" 假设我需要设计一个5V 输出电路。 计算出的输出电容值至少为80uF。 按照9.1的要求、考虑直流偏置、温度影响等 实际上,80uF 可能需要使用规格值为4*100uF 的电容器。 此部分设计类似于9.2典型应用中的红框部分。 我们应该如何理解电容器值部分?

    谢谢

    利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    是的、这就是对 Vout 瞬态的正确理解。

    对于电容、我们通常选择额定电压为直流偏置2倍的22uF 电容器。 在本例中、对于22uF 的电容器、我们可以选择额定电压为 VOUT 2倍的陶瓷电容器。 在这种情况下、我们不会期望降额效应会如此严重。

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    谢谢你的回答我还有一些关于第二点的问题。  数据表中有这样的说明

    因此、在这种前提下、例如、我计算出、所需的最小输出为52uF、我使用的是 Murata 的 GRM31CR61A107MEA8L 材料。 考虑到直流偏置、温度和容差、实际上我需要使用额定值为100uF、4个的电容器来实现85uF 的有效值。

    它与示例中描述的不同。 这是如何理解此器件的价值吗? 请给我一些建议
    谢谢
    利利连
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    是的、正确。 由于降额、您将需要4个 GRM31电容器才能满足实际的降额电容器。 但为什么只使用额定电压为10V 的电容器呢? 您可以尝试寻找另一个具有更高额定电压(16V)的电容器、以便5V 时的电容器变化率不是那么大。  

    谢谢。

    理查德