This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63710:输出范围

Guru**** 2796845 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316529/tps63710-output-range

器件型号:TPS63710

您好!

我计划使用 TPS63710从5V 输入获取-3.3V 电压。 根据数据表、只要5V > 0.7x|3.3V|、

应该没有问题。 请为我确认这一点。

我当前正在使用 TPS63710从5V 输入生成-2.5V 输出。

为了在上图中实现-3.3V 输出、我是否可以将 R1 (R402)更改为287K、R2 (R403)更改为150K?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BongJo:

    你是对的。 输入电压为5V 至-3.3V 的器件也可以。

    要实现-3.3V、您可以将 FB 分压电阻器更改为 R402=220k 和 R403=68k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Athos

    谢谢你!