This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2846:UC2846DWTR -计算电流限制。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316115/uc2846-uc2846dwtr---calculate-the-current-limit

器件型号:UC2846

早上好。

我们使用的是 UC2846DWTR 电流模式控制器、但我不明白电流限制电路是如何工作的。  

例如、在此电路中、R2 = 1K R1 = 1.5K、Rs = 0.5欧姆。 Ilimit =((5.1V*1K)/(1k+1.5K)-0.5)/(3*0.5)=1A。 控制器是否会将推挽式转换器的输入电流限制在高达1A?

另外、如何检查限制电流电路是否正常工作? 因为我们是在电流限值以上测试我们的产品、并且它没有激活保护功能、并且会损坏我们的模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    计算结果1A 为峰值电流、不是输入电流。

    您可以任意将0.5欧姆电阻器更改为更高的电阻值、假设改为5欧姆、则0.1A 峰值将进行脉冲端接、这样电流限制就可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、什么是1A 峰值? 变压器峰值? 1)电流开关峰值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电阻器的电流的函数。