This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:故障引脚

Guru**** 2531860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328936/bq33100-fault-pin

器件型号:BQ33100
主题中讨论的其他器件: EV2400

大家好、

我尝试通过发送 SBS 命令0x0030将其设为高电平、发送0x0031将其设为低电平、使 FAULT 引脚驱动为高电平并驱动为低电平。 但引脚保持不变。 BQ33100处于 UNSEALED 模式。 我缺少什么吗? 任何人都可以提供帮助。

谢谢。此致、

维什努五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    如何配置 FAULT 寄存器?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何配置 FAULT 寄存器? 我未配置故障寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    这取决于用例。

    下面是故障寄存器。

    例如:  

    BQ33100超级电容管理器数据表(修订版 C)(TI.com)

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Evan 的细节。 但数据表中指出、我们可以通过制造商访问命令来手动控制引脚。 随函附上该段的片段。 请您在这方面提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    您是否使用 EVSW 和 ev2400?

    如果您使用不同的微控制器、其他 SMBus 命令是否在工作?

    如果您使用的是 EVSW + ev2400、能否共享.gg 文件。

    您已经说过器件是 UNSEALED、但我建议进行验证。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我很快就会回到你的身边。

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    听起来不错、请尽可能让我知道。

    此致、

    埃文