This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:GPIOの設定について μ A

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332805/tps65987d-gpio

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65987SN74LVC1G07

TPS65987 GUIアプリケーションソフトウェアを使用してbinファイルを生成することができました。
この内容について質問があります。
GPIOの設定が「無効」の場合、端末は高インピーダンス状態になりますか μ A?
(2). GPIOを制御せずに任意の固定値(HまたはL)に設定することは可能ですか?
(3). GPIO設定「マップされたイベント」には複数の項目があります。選択方法のマニュアルはどこで入手できますか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamotoju:

    将来、请将您的问题翻译成英语。 我使用谷歌翻译翻译翻译您的原始问题,但我不知道翻译是否正确。

    我能够使用 TPS65987 GUI 生成 bin 文件。

    我对该内容有疑问。

    如果 GPIO 被禁用、它是否会进入高阻抗状态?

    [TI]是

    2.是否可以在不控制 GPIO 的情况下设置任何固定值

    [TI]我不确定您在这里问的是什么、有一个您可能需要关注的名为"在没有事件的情况下启用输出"的事件

    GUI 中有许多 GPIO 映射事件、我可以在哪里获取选择手册。

    [TI]请参阅 TPS65987D 产品页面上的技术参考手册。 有一节介绍 GPIO 事件(3.36.2)。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克里斯
    对于给您带来的不便、我们深表歉意、并将以英文回复。
    再次感谢您的答复。

    ``2'.我有一个查询,但请让我再确认一下。
    在我们的系统中、"TPS65987D"的 GPIO20 (54引脚)最初被分配为"USB3_VBUS_detection"、但它不再使用、但由于它连接到 SN74LVC1G07的输入侧、因此我们希望输出"L"电平(0V)、而不是高阻抗。 但是、我想知道在这种情况下"映射事件"的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamotoju:

    对于给您带来的不便,我们深表歉意,并将以英文回复。

    不用担心、我只是想确保翻译中的信息不会丢失。

    在我们的系统中、"TPS65987D"的 GPIO20 (54引脚)最初被分配为"USB3_VBUS_detection"、但已不再使用、但由于它连接到 SN74LVC1G07的输入侧、因此我们希望输出"L"电平(0V)、而不是高阻抗。 但是,我想知道在这种情况下"映射事件"的设置[/报价]

    您应该能够使用"Output Enabled Without Event" GPIO 映射事件来执行此操作。 将初始值配置为0x00以置位低电平。

    谢谢。此致、

    克里斯