This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:可以增加 ISNS 引脚的旁路电容器吗?

Guru**** 2504635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333535/ucc256402-bypass-capacitor-at-isns-pin-can-be-increased

器件型号:UCC256402

您好、专家!

在 EVM 原理图中、ISNS 引脚具有一个100pF 旁路电容器(C20)、如下图所示。

该电容器的允许电容是多少? 例如、是否可以使用1000pF 或0.01F?

此致、

内吉市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在此处使用不同的电容器、但0.01uF 听起来很大。 使用大电容器时、无法正确检测电流。