This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61183:LED 驱动器

Guru**** 2644565 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61183

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315016/tps61183-led-driver

器件型号:TPS61183

大家好、我正在使用12VDC 电源驱动 LED 灯条。 在运行负载期间、输入电源变为低至11.2V、并且 LED 开始闪烁。 我想通过添加 TPS61183并将 LED 条分成6个单独的部分来控制此问题。 LED 条的 Digikey 部件号为 289-ZFS-105000HD-12NW-ND。

请建议、如果我使用 TPS61183驱动器、它会在输入电压降至11V 时、保持输出端的恒定电压?

谢谢!

FS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FS:

    我可以知道您想要的 LED 电流是多少吗? 似乎该 LED 具有最大5A 电流能力、但您希望应用中的实际电流是多少?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的答复。  

    我仅使用给定条中的12个小块、这意味着4个 LED 组合成一组、总共48个 LED。 在12V 时、每个 LED 的压降为2.7V、4个串联 LED 消耗26mA。 所有12个小型组以连续方式相互并行连接。 12组的总电流消耗约为300mA。 但是,如果我一次给它们通电,它们只消耗100mA 到120mA ,这应该是错误的电流。 我打算为每个组提供一个专用的26mA 通道。

    如果您需要进一步说明、请告诉我。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FS:

    TPS61183支持高达30mA 的通道电流、总180mA。 因此、我认为可以将此部件用于每通道26mA。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    请确认如果我使用15V 输入电源并希望在输出端获得12V 电压、输出电压将是多少? 请参阅图1应用手册 TPS61183。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FS:

    TPS61183是一款升压 LED 驱动器、因此、当施加15V 输入但只需要12V 输出时、升压转换器不会切换、输出电压为(VIN - V_DIODE)。 V_DIODE 是升压二极管的正向电压。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位、早上好、Patrick、

    关于 TPS61183EVM-528电路板 、如果我在输入端施加5V 电压、您是否需要指定电压调节? 如何通过5V 电压实现12V 输出? 我希望购买 EVM 板、并在我们的板设计中集成芯片。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FS:

    TPS61183会根据您的 LED 灯串电压自动调节输出电压。 您需要调整 OVP 引脚上的电阻分压器、以将 OVP 电压阈值设置为不低于预期输出电压。 如需更多信息、请参阅我们的数据表。

    TPS61183数据表、产品信息和支持| TI.com

    Br

    帕特里克