This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:电路结构有6mA 覆电流。

Guru**** 2531760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333647/lm66100-the-circuit-structure-has-a-6ma-pour-current

器件型号:LM66100

1.让研发工程师帮助了解该电路结构为何存在6mA 覆电流(已连接电路图)?


此电路有一个问题:如果两个 LM66100 VIN 的大小刚好相等、是否可能两个 LM66100都没有输出? 这意味着 int+和 int-之间的电压差足够小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella:

    可能是两个 LM66100都导通、这会导致一个电池到另一个电池的跨导。 当 ST 引脚看到从一个器件到另一个器件的此6mA 电流时、这些引脚会显示什么?

    2.如果两个 LM66100的输入电压相似,两个器件会开启。 但是、如果两个 LM66100输入在电压上相似、并且两个器件  先前已禁用 在这之前的一段时间内、它们都可能卡在关闭状态。

    谢谢。

    帕特里克