请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV751 尊敬的团队:
我们可以将 TLV751180330PDSQR 用于1.8V 和3.3V
输入电压= 3.4V
Vout1=1.8V Iout1= 20mA
Vout2=3.3V 88mA 72mA
您是否会 为该应用推荐 TLV751180330PDSQR (关于压降电压)?
您可以为该应用推荐任何其他 LDO 吗?
此致、
D.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.