This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:控制 LED 驱动器输出 PWM

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562, LP5810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311621/lp5562-controlling-led-driver-output-pwm

器件型号:LP5562
主题中讨论的其他器件: LP5810

您好!

阅读产品说明书时、我了解到 可通过2种方法来控制 LED 驱动器输出 PWM。

1.直接 I2C 寄存器写入模式。

2.程序执行引擎模式  

我有以下疑问

1.默认情况下,哪个模式处于激活状态? 是否有任何硬件/软件设置可确保模式?

2.对于 I2C 模式,是否需要内部/外部32KHz 时钟?

Mani Selvam P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mani Selvam P:

    请参阅以下评论:

    1.默认情况下,哪个模式处于激活状态? 是否有任何硬件/软件设置可确保模式?

    默认模式为禁用、您可以通过此寄存器按需配置模式。

      

    2.对于 I2C 模式,是否需要内部/外部32KHz 时钟?

    无论是内部还是外部32KHz 时钟、都可以使用 I2C 模式。

    BTW、您能告诉我您的应用情况吗? 我们拥有下一代 LP5562器件、 LP5810 基于我们新的 LBC9工艺和更高的性能,主要是内部程序动画功能。 我推荐您使用此器件。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    谢谢。 决定使用 LP5810、因为它具有良好的散热特性。  

    摩尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:

    感谢您提出问题、如果您有任何问题、请告诉我。

    BR、Jared