您好!
我设计了电路板、并在制造前对 PCB 进行了审查。 现在、当我进行一些测试并发现问题时。
如果负载电流高于10A、则电路不起作用。 我还可以听到它产生的电感器噪声。
有人能帮我解决它吗?
谢谢
奥罗拉蒂
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ali、
您能否发布您的原理图、还能填写包含您的要求的计算器电子表格。
e2e.ti.com/.../LM5148_2D00_LM25148-Quickstart-Calculator.xlsm
谢谢。
大卫。
你好, David Baba
如果可能、我可以将这两个文件以私人方式发送给您。
谢谢
e2e.ti.com/.../8037.LM5148_2D00_LM25148-Quickstart-Calculator.xlsm
我使用了 Webench 以及 TI 专家的一些建议。 我尽我所能理解的量填写了该计算器。 我还将向您发送原理图消息。
如果您有任何问题、请告诉我。
谢谢
您好、Ali、
您的输入中的电感值太低。 我修改了计算器、建议您遵循我在那里得到的值、尤其是电感值、Rsense 值以及补偿值。 希望这对您有所帮助。
e2e.ti.com/.../8037.LM5148_2D00_LM25148-Quickstart-Calculator-dsb-edits.xlsm
大卫
你好, David Baba
我的设计基于 Webench。
webench.ti.com/.../103
"你以为我会那么单纯吗?
你好, David Baba
感谢你的帮助。 我只是想澄清一下我在制造过程中犯的错误、这样我就能在将来避免这种错误。
以下是我遵循的步骤。
1:使用的 Webench 设计
2:获得 TI 专家的原理图审阅并修复了问题。
3:获得 TI 专家的 PCB 评论并修复问题。
然后我去制造、现在我面临着这个问题。
接下来的步骤、
我将按照该计算器更新设计、但如果您能帮助我以最好的方式理解、我会有一些问题。
1:如何完全理解 EXTCOMP 功能?
2:在设计这款高电流转换器时、我应该考虑其他哪些规格? 我需要7.7/8.4V 12到15A 转换器
谢谢
你好, David Baba
感谢链接、
我查看了新设计、唯一的区别是电感器值和电流检测电阻器值。
有没有方法可以使用尺寸更小的电感器?
像这样
https://www.digikey.com/en/products/detail/abracon-llc/ASPI-1367-2R2M-T/2343315
创意尺寸为10x10mm。
我之前使用了该 电感器。
此外、在您的设计中、它是内部补偿。
您能否重新检查一下、因为我可以使用外部来提高效率和可靠性。
谢谢
你好, David Baba
我来总结一下这个话题。 您能否总结一下您认为导致我的电路在10A 以上无法正常工作的问题?
这是我为先前的设计下载的 Webench 设计报告。
另外、我找不到 EXTCOMP 电路的完整细节、也找不到如何定义每个元件的值?
我知道我可以使用 WEBENCH 来获取一些值、但我们如何手动选择此参数呢?
e2e.ti.com/.../WBDesign103-_2800_1_2900_.pdf
你好, David Baba
您能告诉我在数据表上面的图片信息哪里找到吗?
此外、这些布线的差分对布线的阻抗值是多少?
您好、Ali、
这就是尽可能减小寄生电感。 请以差分方式布线、请参阅 EVM 用户指南中电流检测差分对的以下屏幕截图。
LM25149-Q1 EVM 用户指南(修订版 A)(TI.com)
希望这对您有所帮助。
大卫。
你好, David Baba
EVM 原理图中有一个电阻器和电容器与 RSENSE 电阻器连接、而在 WEBENCH 设计中、则不存在。
我是否应该添加它们?